This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:请回顾

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1400244/drv8874-review

器件型号:DRV8874

工具与软件:

为了控制电机的正向或反向(mb3657-2465e、24V)、我应用了 DRV8874、并按下图所示对其进行设计。

我仅根据产品说明书对其进行了设计。 如果有任何错误、请查看。

如果您有任何技术知识可以获得更稳定的设计、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来不错。  

    只要 MAIN_3V3不改变电压、nFAULT 引脚就应该没有问题。  

    您是只在短时间内沿正向和反向行驶、还是长时间持续驾驶5A?

    您是否在任何输入上使用 PWM 信号、如果是、信号的频率是多少?  

    这将有助于计算功率耗散、从而更好地预测热性能。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到电机的驱动电流、它设置为5A、正常范围将小于2A。 它主要在正向运行、当它确定已捕获到东西时、它会在反向轻微运行。

    我计划使用 PWM 来控制它、最适合我的情况的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 此原理图和运行情况听起来不错。 此器件的最大频率为100kHz。 不过、这要取决于应用、是否超出可闻范围、建议在20kHz 左右运行。  

    此致!

    David