This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104EYZTR

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1401309/txs0104e-txs0104eyztr

器件型号:TXS0104E

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将 在我的设计中使用器件 TXS0104EYZTR。

OE 引脚也应仅以 VCCA 或 VCCB 为基准

直接向 OE 引脚提供 VCC_1V8电源是否可行。

此致、

Manikandan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚以 VCCA 为基准、但具有过压容限、因此您也可以使用一些更高电压、例如 VCCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

    正如 Climens 提到的、可以做到这一点、但请注意、OE 引脚的逻辑阈值仍以 VCCA 为基准:

    此致、

    插孔