This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G04:将漏极引脚连接至高电平/低电平

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1401223/sn74ahct1g04-tying-n-c-pin-high-low

器件型号:SN74AHCT1G04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G04

工具与软件:

您好!

我的问题与 SN74HC (T) 1G 和 SN74AHC (T) 1G "小尺寸逻辑"系列有关。 在采用5引脚封装(例如 DCK/SOT-353)的'1G04芯片(例如74AHCT1G04)上、没有连接引脚。 我想知道、我可以将此引脚绑定为高电平还是低电平、以便在方便时将'1G04逆变器替换为'1G00与非门或'1G02或非门? 是否允许这样做?或这些'1G04芯片的无连接引脚内部连接到某处? 如果现在安全、这是否可能在将来发生变化。

感谢您的帮助!

此致、
Zane Kaminski
Engineer @ Garrett 的创意工坊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示"无内部连接"、因此可安全地将其连接到 VCC 或 GND。 (连接高频信号可使该引脚充当天线、但这仅对模拟开关很重要。)

    SN74LVC1G04数据表明确指出、不安全引脚会被标记为"DNU":