This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70860-Q1:我想画一个同时用两个芯片的电路

Guru**** 2603325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1400209/lm70860-q1-i-want-to-draw-a-circuit-that-uses-two-chips-at-the-same-time

器件型号:LM70860-Q1

工具与软件:

大家好、我想问您一些问题。 我阅读了产品说明书、但我不知道如何进行连接。 我将使用2、并将输出1作为子输出到与主输出相同的行。 我想制作一个电路图、现在输入是18V-32V、输出是12V、但我没有基准电路、所以很难理解。 是否有同时使用两个输出12V 电压的参考电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有几个问题、VOUT 第一个芯片的 FB 引脚和第二个芯片的 SYNCOUT 引脚是否正确?
    将 BIAS 引脚连接到第一个芯片的 SW Vout 引脚是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../651651.pdf  如果我像 PDF 文件一样绘制它是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有几个问题、第一个芯片的 FB 引脚的12 VOUT 和第二个芯片的 SYNCOUT 引脚是否正确?

    对于主器件、需要连接到 VDDA 的引脚应使用主 VDDA。  对于次级、需要连接到 VDDA 的引脚应使用辅助器件的 VDDA。

    并且可以将 BIAS 引脚连接到第一个芯片的 SW Vout 引脚吗?

    输出应连接在一起、正如原理图所示、但图纸可能会令人困惑。  

    您是否碰巧下载 快速入门计算器 来确认您的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我像 PDF 文件一样绘制它、它是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、但请在 VDDA 上添加一个0.1uF 的电容器。