This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70860-Q1:我需要输入电压为18~32V 的12V 输出、请检查连接电路是否正确。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1401053/lm70860-q1-i-want-12v-output-with-18-32v-input-voltage-please-check-if-the-connection-circuit-is-correct

器件型号:LM70860-Q1

工具与软件:


e2e.ti.com/.../5165.pdfDoes如果我像 PDF 文件一样绘制它可以工作吗? 我想要12V 输出和18~32V 输入电压、请检查连接电路是否正确。 另请告诉我需要修改的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 快速入门计算器 并将其附加到此主题中、我们将非常乐意查看您的原理图。

    请关闭此主题(单击已解决选项卡)、因为它会重复您的其他主题。