This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:LED 驱动能力

Guru**** 2603885 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1401851/sn74lvc1g123-led-drive-capabilities

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:SN74LV123A

工具与软件:

您好!

我正在使用器件 SN74LVC1G123DCTR 来检测输入信号并产生1秒的脉冲、  

由于这个部分可以拉/灌在3.3V VCC 的额定电流,我是否可以将 LED 直接连接到输出?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 (您仍需要限流电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我还有几个关于同一部件的问题,我想用它作为上升沿检测器,其中信号的频率是大约400Hz  

    输出脉冲的持续时间应为1s、以驱动 LED。

    1. 元件是否适合400MHz 及更高的信号速率? (我尝试 在 LTspice 中模拟 SN74LV123A 中的类似器件、组件在2us 周期以下不工作。  

    2. SN74LVC1G123数据表中并未给出3.3V 的输出电压(如果我们消耗的是电流24mA、则3V 电压的最大值为2.4Vmax)。 您能否建议最大 Vf 为2.4V 且 电流约为8至10mA 的限流电阻值 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.最小输入脉冲持续时间见第5.6节。

    2. 3V 是3.3V±10%电源的最差情况。 (3.3V−2.4V)/ 8 mA = 112.5 Ω。典型输出阻抗约为12.5 Ω、因此需要100 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢克莱门斯,  

    1、检查电路有以下条件(仿真使用,SN74LV123A )

     3.3VCC 时、最小脉冲宽度为3ns。 根据应用手册、 slva720A 器件为边沿触发型、将在正边沿上升后不久提供输出。

    但无法使用容值较高的电容器来延长输出脉冲持续时间。 如果我使用脉冲宽度为3ns 的极小电容器、我将得到极小的输出脉冲宽度。 我认为这是因为小脉冲输入电容器的放电未低于0.63V?

    有没有任何方法可以获得3ns 输入脉冲所需的输出并将输出 TW 持续时间保持在1s?

    2.可否知道为什么 输出是 在1.2V 左右切换?

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LV123A 仿真模型对于确定 SN74LVC1G123的行为不太有用。

    外部电阻器和电容器决定输出脉冲宽度。 它们与输入脉冲宽度无关。

    当 B 输入被触发时、外部电容器可通过外部电阻器充电。 当 Rext_Cext 引脚上的电压达到认证阈值时、输出再次变为低电平。 因此、输出脉冲长度受这两个元件容差的影响、任何受布线和引脚的电容和漏电流的影响。

    有关通常使用的 R 和 C 范围、请参阅数据表。 使用非常小的 C 时、引脚电容就会变得很明显。 大型电解电容器可能具有高漏电流、因此无法在充电电流较小的情况下使用较大的 R。

    对于1s、您可能需要10 µF 和100 kΩ。 如果可能、请使用陶瓷电容器或箔电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。  

    我将购买几个样片并进行测试、以确认以上几点。