This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT126-Q1:SN74AHCT126-Q1、过流使用对使用寿命的影响

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT126-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394486/sn74ahct126-q1-sn74ahct126-q1-effect-of-overcurrent-use-on-service-life

器件型号:SN74AHCT126-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

使用器件 SN74AHCT126-Q1时、通电后将有脉冲宽度为1us 的120mA 电流。 然后、当它正常工作时、1S 中将有10次、35mA 和脉冲宽度为1uS。 对产品寿命有何影响?

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电流究竟流向何处? 请展示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.芯片侧输出电流

    :原理图的简化形式如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图未显示连接到输出的负载。

    无论如何、120 mA 超过了25 mA 的绝对最大额定值、可能会损坏器件。 您应该插入一个限流串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、我们将选择增加电流阻力。 根据我们的当前状态、您能对器件的寿命进行评估吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手册中的电流是直流电流、在我们的应用中显示为脉冲电流、该器件是否能够更好地承受脉冲电流。 如果评估器件依据的是当前脉冲电流的幅度和脉冲宽度以及单位时间内的脉冲数、请评估该器件。此处将显示通电后脉冲宽度为1us 的120mA 电流。 然后、当它正常工作时、1S 中将有10次、35mA 和脉冲宽度为1uS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表限值不是直流限值;任何时间都不得超过该限值。 (1 µs 很长。)

    120 mA 可能会使器件性能降低或损坏。 预期寿命为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题1:为了确保 IC 的使用寿命、是否可以将电流安全地限制在20mA 以下?
    问题2:我们之前遇到过130mA 的最大脉冲电流。 如果脉冲宽度控制在200nS 级别、那么该芯片可以被视为安全芯片吗?
    问题3:芯片中的 VOH 和 VOL 电压在50mA 处进行测试、大于手册要求的25mA。 这是否意味着可以短时间超过25mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当您保持在绝对最大额定值以下时,设备不会损坏。

    2.在任何时间内都不得超出限制。

    50 µA = 0.05 mA (但在本例中、绝对最大额定值适用于连续输出电流、因此如果您确保该功率耗散不会变得危险、您可以在短时间内超过该额定值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

    客户的 IOUT 是脉冲波形、而不是连续波形。 您是否有 SOA 曲线或脉冲功耗波形?

    此致、

    文廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何时间内都不得超出限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

    我们查看芯片的测试数据发现、它的输出波形边沿为1ns (输入端50%和输出端50%的最短时间为1ns)。 可以知道、当负载电容为50pF 时、从0%到90%的输出电压波形的时间小于1ns。 根据计算结果可知脉冲电流为250mA。250mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于高达大约50 pF 的负载、这确实是允许的。 但不适用于更大的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试50pF 负载时、输出电流为脉冲形式的250mA。 这是否意味着芯片可以接受250mA 脉冲电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以接受50 pF 负载下出现的任何电流。 在任何其他情况下、它不能接受超过25 mA 的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试50pF 负载时、输出电流为脉冲形式的250mA。 此测试条件下的脉冲电流超出了手册中的25mA 要求。 这有点矛盾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、高环

    任何超过建议额定值使用我们器件的行为均由客户自行承担风险。 TI 对数据表规格之外的任何内容概不负责。

    估算这些对产品寿命的影响并不是一种好方法、因为它们一开始就不打算在这些值下使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最新的手册明确指出、输出可以承载50pF 电容器、该电容器必须具有250mA 电流。 手册提供的极限电容参数超出了手册本身要求的电流值、手册是矛盾的。 如果我们遵循手册中的50pF 负载、电流可以支持250mA。
    那么、手册是否错误、或者我们是否需要相信50pF 负载的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出可以在很短的时间内支持高电流。 实际时间间隔未指定;可以保证可以使用50 pF 负载。 如果您的负载较高、则25 mA 限制适用。