This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH241:设计概念检查

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1402235/sn74lvth241-design-concept-check

器件型号:SN74LVTH241

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将一些多路复用器和缓冲器用于 JTAG 应用。

需要 TI 团队在器件选择、上拉/低电阻(有关有源总线保持特性)正确性方面审查应用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉/下拉电阻器不应与总线保持输入一起使用。 (总线保持功能类似于上拉或下拉、具体取决于最后的状态。)

    • 如果外部电阻器比总线保持强、则总线保持无效。
    • 如果总线保持比外部电阻器更强、则外部电阻器无效。
    • 如果两者具有相似的驱动强度、并且它们向不同方向拉动、则产生的电压无效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    很高兴得到您的评论与您的 专业知识和专业精神。 非常感谢。

    如果可能、我还能收到您的电子邮件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我再补充一点问题:

    1.总线保持功能只适用于缓冲器的右输入侧?

    2. 如果两个驱动强度相似,如果它们在不同的方向上拉,那么产生的电压是无效的,你能解释更多吗?  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.如果有一个10 kΩ 上拉电阻和一个10 kΩ 下拉电阻、那么得到的电压为 VCC /2。