This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17是否具有电平转换器功能?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1402229/sn74lvc1g17-is-sn74lvc1g17-have-level-shifter-function

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

大家好、团队成员:

我可以知道我的 SN74LVC1G17 VCC 电压是3.3V、输入电压是1.8V、输出电压是1.8V 还是3.3V 吗?

另一个问题是、如果 VCC 是1.8V、那么输入电压是3.3V、输出电压将是1.8V 正确吗?

谢谢。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压始终与 VCC 相同。

    请注意、使用3.3V 电源时、无法保证正确识别1.8V 输入信号。