This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:输入悬空时的初始状态

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1395561/sn74lvth244a-initial-state-when-input-is-floating

器件型号:SN74LVTH244A

工具与软件:

嗨、团队:

您能否告诉我 输入悬空时的 SN74LVTH244A 初始输出状态?

我知道 该器件具有总线保持功能。 但是、我的客户希望知道 在输入悬空时上电的状态。

由于 此器件为 TTL、因此我的客户期望低输出。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能是低电平或高电平;无法保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    感谢您的评论。

    是否有任何来自 TI 应用团队的意见?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-San:

    克莱门斯是正确的。 无法准确地知道上电期间的状态。 请参阅下面的数据表部分:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert San:

    谢谢。 您能告诉我 输出状态吗 之后  也可以在输入悬空时通电?

    /OE 固定为低电平、因此我的客户认为输入会影响输出。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线保持电路可确保开路输入保持在之前的状态。 因此、上电期间发生的状态不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-san、Albert San、

    感谢您的澄清。

    我来添加一些背景。
    我的客户使用 SN74LVTH244A 进行板对板通信。
    客户的系统更新需要拆下前级板、这需要在输入为 NC 时确定244的初始状态。
    由于我的客户希望初始输出状态固定为低电平、我的客户知道输入需要连接到 GND。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、输入需要连接到 GND。 (使用下拉电阻器时、电阻器必须比总线保持电阻器更强。)