This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:VCCA 延迟供电对器件功能的影响

Guru**** 2603875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1402826/txb0104-q1-impact-of-delayed-powering-of-vcca-on-device-functionality

器件型号:TXB0104-Q1

工具与软件:

在我们的应用中、VCCA 只会在 VCCB 上电后才会上电。 这是否会导致任何功能影响、例如器件故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题。 (另请参阅数据表的第10节。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Vishnu、

    此处没有问题、因为器件没有任何特定的斜坡顺序要求。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    插孔