This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:上电期间输出异常

Guru**** 2603155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1402815/sn74lvc8t245-abnormal-output-during-power-up

器件型号:SN74LVC8T245

工具与软件:

嗨、团队:

在客户应用中、OE 保持低电平、在上电期间、缓冲器输出将显示脉冲、如下所示。 应用如下面的所示。

绿色是缓冲器的输出。 黄色是 VCCA (3.3V)、红色是 VCCB (5V)、蓝色是电源使能。  因为缓冲器输出被10k Ω 电阻器上拉至5V。 正常运行时、缓冲器的输出将在5V 斜升后增加。 但我不知道这里出现脉冲的原因。 您可以对此发表一些意见吗? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于1.65V 的最小建议电源电压时、无法保证正常运行。

    为确保在加电期间禁用所有 A/B 输出、请使用上拉电阻器将/OE 连接至 VCC、稍后使用 CPU 的 GPIO 强制其降压。