This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC138A:SN74LVC138ADGVR

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1400725/sn74lvc138a-sn74lvc138adgvr

器件型号:SN74LVC138A

工具与软件:

尊敬的先生:  

你过得怎么样?

我们 几天前买了这个 TI 器件、有一个关于产品表面的问题、您可以举手吗?  请您的帮助、谢谢。  

器件1#  

MPN: SN74LVC138ADGVR

品牌:TI

DC:2243+  

问题: 表面似乎已经抛光,它似乎擦在表面的前面,我有诗歌向您展示参考,我想知道生产线是否与图中所示的一样?

 

您可以分享一个人的联系方式或电子邮件,并有一个外观的图片,非常感谢您提前!  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    •   请看参考针织,部件表面似乎已擦除/抛光,所以我们不确定厂家是否会生产出类似图片显示或不一样的产品。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessie:

    您是否对抛光部件有问题?

    您能否发布收到此器件的发货标签的图片?  

    这些部件可以来自多个地点,有些可以进行 激光蚀刻,这可以提供与图片中所示相似的外观。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:  

    非常感谢您的及时回复。  

    是的、我们对抛光的零件表面感到困惑! 我们不确定工厂生产线是否也和画面表面一样。   

    这是我们从 DGK 购买的部件。   

    等待您的反馈。  

    Tks  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessie:

    我已确认、来自具有激光雕刻符号的站点 的部件(如此设备)将在完成设备之前清理表面。  

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:  

    感谢您的进一步确认。  

    我仍然有点困惑、还有另外两个问题:  

    1. 所有材料的表面都是在同一批次中同时生产的吗? 如照片表面所示?   

    2. 我完全理解激光打印后所有物品都需要清洁,但为什么看起来不均匀?   

    很抱歉有更多细节问题、希望能得到您的帮助、非常感谢! 我们购买许多其他 TI 器件、大多数不是这样。 我们的团队也对此感到困惑。   

    此致、  

    Jessie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessie:

    1.是的,同一批很可能都看起来相似。 但是、我不能确切地确定 Digikey 是如何交付器件的。 他们这边可能有混搭。  

    2.这不是我们能够回答的问题、因为这不是产品线的专业知识。 我们可以帮助您解决器件的任何电路问题、但无法解决物理制造特性问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Owen、   

    我明白了、感谢您的帮助!  

    Jessie