This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G00:当 VCC 为0时、输出状态为什么"#39"

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1403728/sn74ahc1g00-what-s-the-output-state-when-vcc-is-0

器件型号:SN74AHC1G00

工具与软件:

您好、专家:

 您能告诉我 、如果 SN74AHC1G00 VCC = 0、输入 A 和 B 正常时的输出状态是什么。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、嗨、

    当器件断电时、输出处于 Hi-Z 模式。

    此致、

    Owen