This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:无 RPU

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1403406/lsf0204-no-rpu

器件型号:LSF0204

工具与软件:

您好!

如果我们的设计忘记使用 RPU、那么这会导致 B 侧电压电平仅~1.13V、

我可以知道最低 电压电平吗? 当只有 B 侧电压电平高于 A 侧时、它有可能具有反向风险。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有低于 Vref_A 的电压、LSF 的运行方式与模拟开关类似。 对于等于或高于 Vref_A 的电压、开关断开、输出电压由上拉 电阻器确定。

    从 B 到 A 的转换可能在 A 侧没有上拉电阻的情况下有效(但使用一个上拉电阻器会更稳健)。 如果 B 侧没有上拉电阻器、从 A 到 B 的转换将无法实现;输出电压不会高于输入电压。