This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245:外部上拉电阻值

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1398355/sn74axc2t245-external-pull-up-resistor-value

器件型号:SN74AXC2T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245

工具与软件:

我将在 VCC = 1.8V 的情况下使用它。 数据表指出、外部上拉电阻应该为7kΩ 或更小、但只要满足 VIH 规格= VCCIx0.65、是否可以使用7kΩ 或更多的外部上拉电阻器? 此外、71kΩ 的内部下拉电阻有何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    如果需要一个外部上拉电阻、它不应大于7kΩ、以避免与71kΩ 内部下拉电阻发生竞争。

    外部上拉电阻与内部下拉电阻一起形成分压器;如果上拉电阻太弱、电压将过低(低于 VIH)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:
    感谢您的评论。

    如果我检查分压、可以使用超过7kΩ 的电压吗?

    例如、如果我在1.8V 下将10kΩ 用于外部上拉、
    用71kΩ 分压得到的电压变为1.58V。
    对于 Vcc=1.8V 的情况、这满足 VIH=1.8x0.65=1.17V 的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    71 kΩ 是典型值。 数据表建议将7 kΩ 作为在最坏情况下有效的最高值。 (因此在实践中、请使用6.8 kΩ。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:
    感谢您的评论。

    我将使用此引脚作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    从另一个引用的螺纹、我注意到客户坚持使用外部上拉。 如果客户对分压器网络的影响感到满意、也不用担心。  
    如果担心、谢谢、客户也可以看到没有内部上拉的 SN74AVC2T245。

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好
    感谢您的评论。

    我理解。

    谢谢你。 非常有帮助。