This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4538-Q1:寻求器件 CDM ESD 分类等级

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74-Q1, CD74HC4538-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1402813/cd74hc4538-q1-ask-for-device-cdm-esd-classification-level

器件型号:CD74HC4538-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G74-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户想知道   SN74LVC2G74-Q1的 CDM ESD 分类等级。

您能帮忙吗?

谢谢!

高志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    您是否想了解 CD74HC4538-Q1或 SN74LVC2G74-Q1?

    HC 系列通常具有4kV HBM 和2kV CDM、但如果未包含在数据表中、我们无法保证满足 ESD 规格。

     SN74LVC2G74-Q1的 CDM 为1kV。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相关的器件模型名称是 CD74HC4538-Q1。
    抱歉在其他主题中发布。