This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:最高结温。

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1403726/sn74ahc244-max-junction-temperature

器件型号:SN74AHC244

工具与软件:

查找的最高结温  

SN74AHC244MPWREP

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    这些热性能

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 99.3.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 39.0
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 50.9.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 3.9.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 50.5.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    所有值均以 °C/W 为单位

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这些电阻、但您会得到一个 允许的最大结温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,约瑟夫我误解了原来的问题。

    请参阅 [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    此致、

    Owen