This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS109A:PDIP 封装引线厚度

Guru**** 2969720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1403481/sn74als109a-pdip-package-lead-thickness

器件型号:SN74ALS109A

工具与软件:

我的客户询问 PDIP 封装引线厚度的最大值。

根据数据表厚度定义了0.010 (0.25)标称值。

我认为这个值是典型值。

您能告诉我最大值吗?

此致

樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    该数值最小为0.23 mm -最大为0.27 mm 或 0.0092 in (最小值)至0.0107 in (最大值)

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Owen

    感谢您的确认。

    我明白了。

    此致

    樱井幸治