This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:带1.2V 的 SN74AVC4T245RSVR

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1404479/sn74avc4t245-sn74avc4t245rsvr-with-1-2v

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

剂量 SN74AVC4T245RSVR 在 VCCA = 1.2V 时是否具有裕度?

似乎它在 电路板上以1.2V⇔3.3V 的电平漂移运行。

根据数据表第1页、它可实现1.2V。

ーーーーーーーーーーーーーーー μ A

"SN74AVC4T245经过优化、以在 VCCA/VCCB 设置为1.4V 至3.6V 的范围内正常运行。 该器件可在 VCCA/VCCB 低至1.2V 的电压下正常运行。 因此可在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。"

ーーーーーーーーーーーーーーー μ A

然而、"5.3建议运行条件"显示出1.2V (min)、并且在"5.7开关特性:VCCA = 1.2V"上似乎没有裕度。

例如、"5.8开关特性:VCCA = 1.5V±0.1V"有裕度。

PS。 一些 E2E 博文表示、电源低于最低规格、因此无法保证运行。 建议使用 SN74AXC4T245。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1392910/sn74avc4t245-sn74avc4t245rsvr/5344374?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74AVC4T245RSVR#5344374

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/981318/sn74avc4t245-minimum-voltage-requirement-at-1-2---10-vcca?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74AVC4T245%2525252525201.2V#

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有裕量。 您应该使用 AXC 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我同意之前的 E2E 以及 Clemens 的职位。 如果您在1.2V 电压下需要一些裕度、我建议使用 SN74AXC4T245。 AXC 的建议工作电压为0.65V 至3.6V。

    此致、

    Josh