This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0102-Q1:I/O 电平与电源电压

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1405818/txu0102-q1-i-o-level-by-supply-voltage

器件型号:TXU0102-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

当 VCCA=3.3V 且 VCCB=1.8V 时、我想了解输入电平阈值和输出电压电平。

您是否有可用数据?

或者 、如果可以通过某种方法估算计算结果、请告诉我。

谢谢!

KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是在3V 和1.65V 电压条件下指定的、对于具有容差的电源是最坏的情况。