This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:针对没有内部上拉电阻器的替代方案征求建议书

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0101, 2N7001T, SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1404549/txs0101-request-for-proposals-for-alternatives-that-do-not-have-internal-pull-ups

器件型号:TXS0101
主题中讨论的其他器件:TXU0101、 2N7001T、 SN74AUP1T34

工具与软件:

是否有没有没有内部上拉电阻器的等效器件?
单向性较好、不是双向性。

我的询问背景如下。
我们需要以115.2kHz 的频率将 UART 信号电压从1.8V 转换至3.3V。
我们验证了 TXS0101DCKR 的运行情况、该器件在我们公司有着久经考验的业绩记录、但系统停止工作。
在确定问题原因后、发现问题是由内部上拉引起的。
我们正在寻找没有内部上拉电阻器的器件。

我之前建议使用 TXU0101、2N7001T 作为替代产品、是否有任何其他产品可以作为替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2N7001T、SN74AUP1T34和 TXU0101是此应用的最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    谢谢!

    Masaki