This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT7541:SDIO 缓冲器/转接驱动器建议

Guru**** 2597965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1406568/sn74act7541-sdio-buffer-redriver-recommendation

器件型号:SN74ACT7541

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助推荐 SDIO 缓冲器/转接驱动器吗? 数据速率速度约为150MHz。 非常感谢您的支持。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    我需要更多有关用例的信息才能准确推荐缓冲区。

    通道数、输入类型、输出类型、电源电压、以及潜在的驱动强度。

    我们不会为特定接口创建缓冲区、因此没有专门用于 SDIO 的器件。

    此致、

    Owen