This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:I2C 低电平高达0.6V 甚至更高

Guru**** 2604035 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TCA9800, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1401751/txs0108e-i2c-low-level-up-to-0-6v-or-even-higher

器件型号:TXS0108E
Thread 中讨论的其他器件: TCA9800TS5A23159

工具与软件:

我们使用 TXS0108E 作为1.8V 至3.3V 的电平转换、我们发现、 无论使用何种外部上拉电阻器、、3.3V 的低电平都可以达到0.6V 甚至更高。 内部上拉电阻是多少? 我们如何将低电平降低到小于0.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     驱动低电平时、内部电阻器为40 kΩ。 您应该不需要任何外部电源。

    TXS 是无源开关;低电平电压取决于其他器件的驱动强度。

    为什么要使用八通道器件? 您有四辆 I²C 客车吗? 对于一个单个 I²C 总线、你可以使用一个像 TCA9800的 I²C 缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchen、

    CLEMENS"是正确的、TXS0108E 已经具有内部上拉电阻、并且通过包含外部上拉电阻、它会导致分压器产生更高的 VOL 电平。 本应用手册对其进行了进一步说明。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们移除外部电阻器、发现没有帮助。 我们将 txs0108e 用于 HDMI I2C 总线、板上有三条总线。   

    信号将通过多路复用器 TS5A23159、然后传送到载波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchen、

    您是否能够确认   TXS0108E 和  TS5A23159之间的外部上拉电阻 也已移除(R171-R177以及 R165和 R167)? 1V8侧驱动器内部是否有上拉电阻?  

    此致、

    插孔