This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:500V HBM ESD 测试

Guru**** 2487395 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1404715/sn74lvc2g74-q1-500v-hbm-esd-test

器件型号:SN74LVC2G74-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HCS74-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您知道在 PRE/CLK/Q 引脚中进行500V HBM ESD 测试时是否存在输出 Q 电平翻转问题吗? 我的客户发现了这个问题、想知道原因。

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    您能否进一步说明问题所在? 到目前为止、该器件没有已知的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可通过 ESD 事件轻松切换高阻抗 CMOS 输入。 如果您希望使它们能够抵抗这种干扰、则必须添加能够吸收所有 ESD 能量的滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 Clemens、您说得对、我们有为客户提供的滤波器元件设计参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、ESD 并不是信号输入的主要问题。

    • 当信号来自用户可接触的机械开关时、则需要去抖、这也足以防止 ESD。 由于产生的边沿较慢、您通常需要施密特触发输入。 有关示例应用、请参阅 SN74HCS74-Q1数据表。
    • 当由于信号输入热(未)插拔而有可能发生 ESD 时、则在正常运行期间不会发生 ESD、钳位二极管就足够了。
    • 当信号输入不能被触摸时、ESD 就不是问题了。

    那么为什么客户选择直接在 PRE/CLK 输入上进行 ESD 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    客户希望评估引脚 ESD 电阻能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    该器件的额定电压为2kV HBM。 您能更深入地谈谈您遇到的问题吗?