This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:封装标记

Guru**** 2944840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1404618/sn74lvc1g17-package-marking

器件型号:SN74LVC1G17

工具与软件:

逻辑产品团队、

 

我的客户询问"(7、N)"在数据表下表中的含义。 您能解释一下吗?

 

 

此致、

Kojima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注(5)指出:

    括号中将包含多个器件标识。 器件上只会显示括号中并以"~"分隔的一个器件标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的评论。  我要问的是、 除 C7外、是否(7、N)是 SN74LVC1G17YZVR 的器件标识的器件名称。 如果是、在哪种情况下(7、N)被放置在封装上作为器件标识?  (7、N) 是什么意思?

    此致、

    Kojima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C7/7或 C7/N 标识此特定器件。 这些字母没有任何额外的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kojima:

    Clemens 之类的标识是简单的器件标识符、因器件制造地点而异。 他们不会更改与器件功能或行为有关的任何内容。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm、Clemens:

    谢谢您的澄清。 我来核对一下我的理解。 SN74LVC1G17YZVR 的器件保护器可以是 C7或 C7N、具体取决于组装地点、是否正确?

    此致、

    Kojima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kojima:

    正确。

    此致!

    Malcolm