This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:SN74LVC125APW

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1405323/sn74lvc125a-sn74lvc125apw

器件型号:SN74LVC125A

工具与软件:

我们需要一些有关组件 SN74LVC125APW 的信息、因为您的公司向我们提供了最高结温(ºC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉、您好!

    此器件的最高结温为150°C。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提前感谢 Malcom。

    这并不是我所需要的数据。 我想知道 θ 结的环境和外壳。

    KR、
    Laura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 128.8.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 57.2.

    此致!

    Malcolm