This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:在 TPLD1201中实现延迟函数的底层机制是什么

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1406998/tpld1201-what-is-the-underlying-mechanism-for-implementing-the-delay-function-in-tpld1201

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

您好:

目前、计划使用 TPLD1201中的 CNT/DLY3延迟函数在死区时间中插入一组互补 PWM 信号。 您能告诉我、在 TPLD1201中实现延迟函数的底层机制是什么、是否容易受到高频磁场的干扰? 它实际上用于为300kHz 的 GaN-FFT 生成具有死区时间的 PWM 信号

 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    您能提供您的姓名和公司吗?

    我将在此期间收集请求的信息。

    谢谢!

    Gerardo