This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774-Q1:需要 BQB 封装的机械制图

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774-Q1, SN74HCS151-Q1, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1407338/sn74avc4t774-q1-need-mechanical-drawing-for-bqb-package

器件型号:SN74AVC4T774-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HCS151-Q1SN74AVC4T774

工具与软件:

您好!

我想使用 SN74AVC4T774-Q1。 可特别订购的器件74AVC4T774QWBQBRQ1。 这是 BQB (WQFN)封装。  数据表不包含除封装名称以外的任何封装信息。 当我转到 TI 的封装搜索时、我找到了 BQB 文档、 但该文档也没有关于机械尺寸的信息。 BQB 封装图链接: https://www.ti.com/lit/pdf/MPQF539

请您将  尺寸说明的 BQB 封装图纸发送给我吗?

同时、我使用封装搜索查找其他采用 BQB 封装的器件、并使用 SN74HCS151-Q1数据表来制作尺寸。 您能否确认该数据表中的尺寸与  SN74AVC4T774-Q1 BQB 封装的尺寸相同?

谢谢。
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    APL-Q1数据表仍处于 AVC 阶段、完成后将在数据表中更新封装信息。

    不过、BQB 信息是相同的。 谢谢、您可能还会看到商用版(SN74AVC4T774)的尺寸。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这是什么意思? 我不知道"APL"相位是什么。 我计划在设计中将此器件与该封装配合使用、有什么需要关注的地方吗?

    谢谢。
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    为困惑而道歉、无需担心。

    Q1版是面向市场的新版本、目前正在进行"加速产品发布"。 所有新版本都需要执行此操作。

    在 APL 阶段、可以订购原型构建、一旦 完全上市、就可以订购生产构建。 这已在星期一完成、谢谢、数据表将立即更新。

    此致、

    Michael。