This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14-Q1:有关反相缓冲器功率耗散计算的阐释

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1407107/sn74lvc1g14-q1-clarification-on-power-dissipation-calculation-for-inverting-buffer

器件型号:SN74LVC1G14-Q1

工具与软件:

器件型号:SN74LVC1G14Q1

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我当前正在对反相缓冲器放大器 PN (SN73LVC1G14QDCKRQ1)执行功率耗散计算。 在 LVC 特性文档中、我找到了两种不同的功率耗散公式-一种用于轨到轨输入、另一种用于 TTL 电平输入。 但是、SN73LVC1G14QDCKRQ1的数据表未指定反相缓冲器使用的输入类型。

如果您能确认使用 LVC 特性文档中的公式进行此操作是否合适、我将不胜感激。 如果是、请说明两个公式中的哪一个(轨到轨或 TTL 电平输入)适用于 SN73LVC1G14QDCKRQ1。

 这里是我指的文档的链接: LVC 特征信息、供您参考

 

此外、该公式包括使用动态电流计算的内部寄生电容项。 您能否确认该动态电流是否与峰值电流相同?

 

最后、我们要在两个具有5V PWM 信号输入的微控制器之间使用该缓冲器。 此设置是否会降低输出电压?

谢谢、此致

Lithesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这些输入电平是输入信号的特征,而不是器件的特征。 无论如何、对于 LVC 器件、您应该始终使用轨到轨(或更高)信号。

    2. Cpd 测量电源电流与频率相关的部分。 开关期间的峰值电流可能更高(但会通过去耦电容器进行缓冲)。

    输出电压为 VCC