This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:用作5V 至1.8V 电平转换器

Guru**** 2597155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1407007/sn74lv1t125-used-as-5v-to-1-8v-level-shifter

器件型号:SN74LV1T125

工具与软件:

您好!

由于输入可耐受5V 电压、我想知道是否可以将其用作5V 至1.8V 电平转换器? 如果是、为什么数据表仅规定它可以执行"5V 至3.3V"、而不提及"5V 至1.8V"?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一部分中的应用仅是示例。 该器件支持建议运行条件中指定范围内的所有电压。