This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:一些批次代码正常工作、其他不能

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCU04, SN74HCU04, SN74HC04, CD74HCU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1406670/sn74hc04-some-lot-codes-working-others-don-t

器件型号:SN74HC04
主题中讨论的其他器件: CD74HCU04、SN74AHCU04 、SN74HCU04

工具与软件:

我的产品已经投产大约30年了。  通过我最近一批的电路板、我发现生产日期代码3CA4T9M 和3CA4SEM 不工作、但25ASN5M 能工作。  此六反向器在设计中只使用一个门、它位于晶体振荡器电路中。  时钟在8MHz 上运行、但是在不工作的器件上、输出大约为5kHz。

SN74HC04N 是否存在可解释这一点的变化?

您可以提供任何其他帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    在 PCN 中可以看到、我们针对这款器件鉴定了新晶圆厂 https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20210628000_20210629182107229.pdf

    我们已经看到很多器件的 VIH 和 VIL 值略有变化。 由于这些器件仍在数据表的限制范围内工作、因此从那时起 PCN 中就没有提到它。  

    如果此器件的运行值未超出数据表值、请告知我们、但如果它仍处于数据表规格范围内、则我们在此无法提供帮助。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HC04是一个数字逻辑门。 但该电路试图将其用作模拟放大器、这从不能保证可以正常工作。

    您必须使用非缓冲反向器、即 SN74HCU04、CD74HCU04或 SN74AHCU04。