This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:上电时的 Q 是多少?

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1407457/sn74lvc2g74-q1-what-is-the-q-when-power-on

器件型号:SN74LVC2G74-Q1

工具与软件:

大家好、专家。

 我 预期   当器件上电时 Q 输出为低电平,因此我使用 RC  延迟电路使 CLEAR 引脚首先为低电平。 此设计能否确保低通电输出? 以及应选择多大的延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证器件工作的最小电源电压为1.65V。达到该电压后、/CLR 输入必须处于低电平状态至少6.2ns。

    延迟取决于电源电压上升的速度。 如有疑问、请使用示波器进行检查、并添加较大的安全系数。