This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC238:CD74HC238E 的 ESD

Guru**** 2977730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1407679/cd74hc238-the-esd-of-the-cd74hc238e

器件型号:CD74HC238

工具与软件:

"认证摘要"的 HBM 和 CDM 部分显示"请参见数据表"。
然而、Dataseet 未提及 ESD (HBM 和 CDM)。

您能告诉我 CD74HC238E 的 HBM 和 CDM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山

    HBM - 500V

    我们没有 CDM 值。