This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:设计审查

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1407887/txu0104-design-review

器件型号:TXU0104
主题中讨论的其他器件:TXU0102

工具与软件:

您好!

我们计划在一个设计中使用 TXU0104PWR。 在此设计中、输入信号 MCU_RST_1V8和 MCU_BOOT_1V8来自 EC25微控制器、其 VOH (min)= 1.35V 且 VOL (max)= 0.45V。 TXU0104PWR 是否可接受这些电压电平? 您能否查看随附的设计并告诉我们是否需要进行任何更改?

此致
Apurva Agre.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    谢谢、电压电平是可以接受的、原理图看起来很好。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入(A3、A4)不得悬空。

    VOH (min) 针对特定的负载电流而指定。  如果没有下拉电阻器或其他负载、则实际负载电流为零、实际 VOH 将为1.8V。(通常、在相同的电源电压下连接 CMOS 输入和输出总是有效、不需要比较电压范围。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens 和 Michael、  
    感谢响应、因此未使用的引脚应接地。
    在我们的案例中、VCCA 低于 VCCB、可以吗? 正如数据表中所述、我未看到 VCCA 不等于 VCCB 的任何情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将1.8V MCU 的输出连接到电平转换器的1.8V 输入;这是相同的、也是可以的。

    对于两个信号、TXU0102将是更简单的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    除了 Clemens 的反馈、请帮助注意、TXU 器件具有内部下拉电阻、未使用的引脚可以悬空或连接到 GND、谢谢。

    此致、

    Michael。