This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:IC 简短描述

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1404142/tps62822-ic-short

器件型号:TPS62822

工具与软件:

您好!

稳压器有一个短暂的问题、我在电路板上电之前检查了阻抗、阻抗处于范围内、上电后5秒内 PCB 短路、这是因为阻抗范围仅为0至1欧姆。 我在稳压器中发现问题之后会发现相应的问题。 因此、我使用新的稳压器更改了稳压器。 然后、也会发生相同的短路。

我们有3块 PCB 板、1块 PCB 在工作时没有任何问题、但另2块板出现了这个问题。  

注意:电流消耗值也为(0.25A)、原理图供参考。

请回复此问题。

谢谢!

Kowsalya K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowsalya:

    您是否能够在启动期间使用示波器探测靠近 IC VIN 和 GND 引脚的输入电压、以查看是否存在任何过压尖峰。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我们仅使用最近经过校准的 RPS、而没有过压尖峰。

    此致、

    Kowsalya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowsalya:

    您是否可以在启动期间(损坏期间)获取 VIN (靠近 IC VIN 和 GND 引脚的探头)的示波器快照? 在截取此示波器屏幕截图时、还请探测输出电压和 SW 引脚。 这将帮助我们了解当装置损坏时会发生什么情况。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    第2个通道的蓝线为3V、正如您说的、探测到的。

    我们将一个板更改为新的 IC、IC 没有短路、但另一个板的 IC 发生了短路、示波器只短路了。 最后、短路的根本原因是 IC。

    此致、

    Kowsalya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kowsalya:

    感谢您拍摄示波器照片。 这似乎是器件损坏后的示波器屏幕截图。 当 VIN 从0V 斜升至5V 时、我想在启动过程中检查示波器屏幕截图。 您能准确捕获此示波器屏幕截图吗?  

    您是否知道器件是在启动期间损坏还是在启动后稍微损坏?  如果这是在启动后、您是否还能尝试在损坏期间捕获波形(VIN、VOUT、SW)?

    此致、

    Varun