This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:关于数据表"5规格"

Guru**** 2486635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1406449/sn74lvc125a-regarding-the-same-heading-items-in-the-datasheet-5-specifications

器件型号:SN74LVC125A

工具与软件:

你(们)好

在数据表 P4的"5种规格"内、有几个相同的标题项、例如[5.1绝对最大额定值]和[5.8绝对最大额定值]。

每个标题下显示的内容似乎有些不同。

5.1和5.8、5.2和5.9、5.3和5.10、5.4和5.11、5.5和5.12之间的关系是什么、 5.6和5.13?

谢谢。

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    感谢您指出此错误。 我们的团队正在努力解决这个问题。

    现在请将表的第一个实例作为正确的信息、例如5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、 与5.6。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的答复。

    明白了。

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    数据表将在何时修订?

    我的客户正在检查是否继续使用该产品。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我的客户检查的目的是继续使用该产品、而不是作为新采用的产品。

    我认为即使更新了数据表、也可以继续使用该产品。

    这种理解是否正确?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    我还没有为该数据表安排确切的时间轴。

    是的、毫无疑问、我们可以继续使用这些器件。

    此致、

    Owen