This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:HSPICE 模型问题

Guru**** 2955390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1404370/sn74avc2t245-hspice-model-question

器件型号:SN74AVC2T245

工具与软件:

尊敬的 TI:

讨论  SN74AVC2T245 HSpice 模型。

数据表中未找到 VCC 模型中的 HSpice 和 DATA 引脚定义(图1)。

问题1。 如何连接 VCC 和 DATA 引脚?

在我的拓扑中(图2)、A1和 B2引脚是输入、A2和 B1引脚是输出、a 侧的电压为1.8V、b 侧的电压为3.3V。

将脉冲输入 A1和 B2后、A2和 B1应该会输出一个具有不同电压的类似波形(图3)、但在 A2和 B1处无法获得该波形(图4)。

问题2: 这是因为 VCC 和 DATA 引脚未连接?

问题3。 TI 是否有有关该模型的用户指南文档?

顺便说一下、我使用 ADS 进行仿真。

谢谢你。

图1.

图2.

图3.

图4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您提供 HSpice 原理图和波形。 请允许我花些时间来看看我们的 HSpice 模型和您的原理图。 我会在两个工作日内回复。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    我复制了您的原理图、发现了类似的波形问题。 查看.sp 文件、除 data 和 VCC 之外的所有引脚均显示为参数。 我不确定这是否会导致将此 HSPICE 模型转换为 ADS。

    我仔细检查了我们的 IBIS 模型、发现能够发送1.8V 输入信号并将其转换为3.3V 输出、具体请参阅下图。 我们可以改用 IBIS 模型吗? 考虑到某些问题似乎在使用 HSpice 模型时发生。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的答复。 我目前正优先考虑使用 HSpice 模型。

    我是否能够理解当前的 HSpice 模型无法生成转换后的波形?

    如果是、您能否建议另一个使 HSPICE 模型发挥作用的解决方案?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    这是正确的、当前的 HSpice 模型无法生成转换后的波形。 如果将数据引脚连接到 B2信号、您可以使输出 B1正常工作、但我不认为这是"修复"。 当我们将此模型转换为 ADS 时、似乎有些引脚没有被正确引用。

    我仍将询问我们的团队、这是否可能是 ADS 转换问题、但鉴于此 HSpice 模型已于2009年发布、我对它是如何开发的不太了解、很可能需要进行改造。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的反馈。 如果您的团队有任何更新、请尽快与我们分享。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shane、您好!

    今天是公众假期。 请提供一些 反馈时间、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    使用。 为此带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Josh