This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:Cext 引脚连接到 GND 还是仅连接到 Cext?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1408339/sn74lvc1g123-cext-pin-connect-to-gnd-or-only-to-the-cext

器件型号:SN74LVC1G123

工具与软件:

您好!
您能解释一下吗、
-从数据表图5-1 CEXT 电容和 CEXT 引脚也连接到 GND。
-来自数据表图8-1典型值 CEXT 引脚未连接到 GND 的应用电路。

我们还从应用中看到、对于所述的应用、CEXT 引脚未连接到 GND。

因此、当用作单触发器并在/A 输入的下降沿触发时、我们是否还需要将 CEXT 引脚连接到 GND 和 CAP 引脚、或者它是否足以仅将 CEXT 引脚连接到电容器。

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计应用手册 中说:

    5.6可以将 Cext 引脚接地吗?

    最好遵循数据表中的建议。 如果单稳态多谐振荡器建议不要将 Cext 接地、则不要将其接地。

    在一些单稳态多谐振荡器中、Cext 引脚在内部接地、但在某些情况下则不然。 如果数据表不清楚并且需要收集信息、请使用欧姆计检查两个引脚之间的电阻。 如果电阻读数小于1 Ω、则将两者接地是安全的。