This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:输入脉冲下降沿的抖动问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1407420/txs0102-jittern-issue-on-the-falling-edge-of-the-input-pulses

器件型号:TXS0102

工具与软件:

我们的其中一个流量计传感器输出信号正面临一个奇怪的问题。 下面是说明、我需要有人建议解决方案。

 

  1. 我们已经将流量计输出与我们的板载微控制器连接在一起。 流量传感器 输出是脉冲波形、其频率与流速相关。
  2. 我们的微控制器以3V3逻辑电压运行、因此、我们必须在传感器输出和 MCU 输入引脚之间使用电平转换器。 传感器输出为开漏输出、因此我们使用10K 电阻器将输出上拉至5V。 TP26是电平转换器 IC 的5V 逻辑输入、TP27是 IC 的3V3逻辑输出。 请参阅随附的流量传感器原理图快照。


  3. 我们使用的是 TI IC TXS0102DUCR 电平转换器 IC、通常用于开漏应用。
  4. 下面是其中一个的屏幕截图  脉冲的下降沿  从中删除  传感器输出、该输出为电平转换器 IC U4输入  (TP 26) . 请注意、这是将传感器输出连接到电平转换器的时候。 当我们从转换器中隔离检查输出时、不会出现以下行为。


  5. 当我们放大示波器上的红色指示区域时,我们会发现多个不需要的脉冲,这些脉冲持续的时间很短。 请参阅下图以供参考:


  6. 由于上述行为、我们的微控制器收到多次中断、导致流速计算出错。
  7. 我们还使用函数发生器输入测试了电平转换器电路、发现该电路工作良好。
  8. 我们还通过移除5V 电源轨上的外部上拉进行了检查、但这种行为仍然很明显。
  9. 将传感器的输出与电平转换器隔离时、则不会出现这种行为。  

我们想了解导致这种行为的原因是什么?  我们能够看到正确的脉冲序列、使用电平转换器时的唯一问题是、 在5V 逻辑输入侧本身、这些额外的抖动会在脉冲的每个下降沿出现。

此致、

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关;其边缘加速器无法将信号保持在高电平超过几纳秒。 这看起来传感器实际上并没有始终将线路拉低。

    请显示 A1和 B1的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我目前没有 A1的 sanpshot。 但当我检查波形时、它与 B1相似、电压电平更改为3V3。 因此、A1将重新选择 B1侧的任何内容。 问题在于 B1侧下降沿上的不必要的脉冲。 您认为它与边缘加速器有什么关系吗? 是否存在误触发? 目前 sensr 电缆约为10cm。 你认为我应该尝试减小它吗?
    相同的传感器与10cm 电缆与 Arduino 板工作,这是一个单独的5V 逻辑.

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    边缘加速器可能会将直线向上拉、但不会向下拉。 振铃可能会导致误触发、但您具有相对较长的时间间隔、没有任何东西拉低线路。

    在下降沿会有一些振铃、但您的问题频率要低得多。

    请注意、振铃会在每个下降沿发生。 这表明传感器停止并开始将线路驱动为低电平。