This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC541:IBIS 模型

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1410023/cd74hc541-ibis-model

器件型号:CD74HC541

工具与软件:

您好!

我们是否可以获得适用于 具有三态输出的8通道、2V 至6V 缓冲器的 IBIS 模型? 在网站中、仅提供 PSpice 模型。  

-

Ashish