This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:没有标识的芯片是否正常?

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409244/sn74hc595-is-it-normal-for-the-chip-without-logo

器件型号:SN74HC595

工具与软件:

你(们)好  

我正在使用 SN74HC595DRG4进行设计、但芯片无法正常工作。 我检查丝印发现它没有 TI 标识。 我不确定没有标识的芯片是否也是官方的。 您能提供一些信息吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标识为两个字母"TI"。 标记看起来正确。

    实际问题是什么? 请显示原理图以及相关信号的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、扎克

    我同意克莱门斯的观点。  如果没有输入的原理图和示波器屏幕截图以及不正确的输出、则很难帮助进行调试。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Clemens:

    谢谢、那么"TI"字母也是官方芯片?我该如何核对一下代码呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是什么代码? "HC595"是数据表指定的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zac:  

    我们不会在公共论坛上提供有关器件标识的详细信息、以免提供过多的假冒信息。 您是否是通过 TI 批准的供应商开展业务? 对于这些器件、您发现了什么问题?

    -Owen