This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774与 SN74AXC4T774 IOZ 漏电流特性的比较

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1408229/sn74avc4t774-sn74avc4t774-vs-sn74axc4t774-ioz-leakage-current-characteristics

器件型号:SN74AVC4T774
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

您能否根据结温向我提供 SN74AVC4T774和 SN74AXC4T774 IOZ 极性和值?

我们在设计中发现了一个问题、该问题取决于 TI 电压转换器的漏电流以及我们系统的温度。

我们使用 TI 的电压转换器将 SPI 信号从1.8V 转换为3.3V。

当电压转换器处于高阻抗状态(OE#= 3V3)时、我们会观察到 SN74AVC4T774和 SN74AXC4T774之间引脚2 (A2)的不同行为  

SN74AVC4T774在高温下无法工作、而 SN74AXC4T774在相同条件下仍可正常工作。

我们使用以下原理图:

此致、

Nicolas PERRIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您的咨询。 您在 AXC4T774和 AVC4T774上观察到的泄漏电流是多少、并在何种温度下进行这些测试?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我正在25°C 和100°C 之间运行测试。

    我知道我的设计中存在一个问题、该问题将由电平转换器引脚 A2产生的正电流触发。

    在这两种情况下、通过将 OE#引脚设置为3.3V、电平转换器都处于高阻抗状态。


    在 PCB 上组装 AVC4T774时、我没有在25°C 上看到问题、但50°C 和100°C 之间出现了问题。

    在同一 PCB 上组装 AXC4T774时、无法观察到问题。


    我希望从 TI 获取漏电流数据、以确认我的实验室观察结果是正确的。

    此致、

    Nicolas PERRIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您能否说明一下导致系统出现问题的 AVC4T774上的漏电流? IOZ 值是否不在数据表规格范围内?

    请注意、AVC4T774的建议工作温度为-40°C 至85°C。 IOZ 等参数在建议的条件下进行测试。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    我并不是说泄漏电流不 在数据表规格范围内。

    我在 PCB 上看到不同的行为。

    我观察到 AXC4T774的 IOZ 低于 AVC4T774、但数据表显示的情况相反。

    您能给我提供-40°C 和85°C 之间的 IOZ 曲线 AVC4T774和 AXC4T774吗?

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    当您比较两款产品说明书时、AXC4T774的 IOZ 电流较低、因此您的观察结果是正确的。  在最大条件下、AXC 和 AVC IOZ 之间的差值为1uA。  此外、您需要指出的泄漏电流不在数据表规格范围之外。

    我建议使用 AXC 系列、因为它采用新的工艺技术、并具有集成的静态下拉电阻器、这很可能有助于降低您观察到的泄漏电流。  

    此致、

    Josh