This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS245A:下冲

Guru**** 2849200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409328/sn74als245a-undershoot

器件型号:SN74ALS245A

工具与软件:

こんにちは。SN74ALS245A 1NSRを使用して製品を設計しています。Ω 1. A0-A7、B0- B7pinの最大定格の下限はどれくらいですか?現在、パルス入力の立ち下がりエッジは5nsで- 0.5Vを超え、- 0.96Vです。これは使用しても大丈夫ですか?どんな助けでもいただければ幸いです。ありがとうございます。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未指定负输入电压或输入电流的限值。 它仅指定 VIK、但该值没有帮助。

    必须确保钳位二极管中的功率耗散不会变得足够高而损坏器件。 估计约1V× 50 mA = 50mW、 对于直流电流、这将导致60 °C/W× 50mW = 3 °C 在环境温度范围内的温升。 因此它可能是安全的。

    为避免下冲、请正确端接迹线。

    为什么要使用这样旧的双极器件来设计新产品? 它实际上可能比新型 CMOS 器件更强大、但总的来说、CMOS 器件的功耗低得多且速度更快、因此更适合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terada:

    请参阅清洁剂响应。

    如果可能、请尝试使用英语发布您的问题、以获得更好的帮助。

    此致、

    Owen