This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G06:输出不正确

Guru**** 2659325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409510/sn74lvc3g06-incorrect-output

器件型号:SN74LVC3G06

工具与软件:

您好!

我正在测试 SN74LVC3G06DCTR、发现其输出不正确。  

我从台式电源为 IC 提供3.3V 电压、并将引脚4 (GND)和引脚1 (1A)接地。 我让 引脚7上的输出1Y 开路。 因此、理论上、引脚7应为逻辑高电平。 但是、我只能在该引脚上获得0.1~0.5V 电压、该电压可从万用表读取。   

引脚8上的3.3V 读数稳定且正确、因此我的万用表处于良好状态。

问题可能是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入不得悬空。

    开漏输出不是高电平。 当它们关断时、上拉电阻器会将它们拉高。