This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:我们是否有支持 VCC = 1.8V 的开漏选项?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409459/sn74lvc1g08-do-we-have-open-drain-option-support-vcc-1-8v

器件型号:SN74LVC1G08
主题中讨论的其他器件:SN74AHC1G09

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否建议我们是否具有开漏输出 ANG 栅极支持 VCC ANG<1.8V (min)?

我刚刚找到 SN74AHC1G09、但 VCC 最小值为2V。

谢谢、此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有此类器件。

    您必须将一个开漏缓冲器(SN74xxx1G07、xxx=AUP/AUC/LVC)添加到普通与门。