This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:使用 GPIO 进行方向控制

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409131/sn74avc4t774-direction-control-using-gpio

器件型号:SN74AVC4T774

工具与软件:

您好!

我想确认 SN74AVC4T774是否可在 VCCA 和 VCCB 电平相同的情况下用作 SPI 信号的缓冲器。

我的设计包含一个连接到 SPI 接口的微控制器和处理器、该微控制器或处理器可以充当 SPI 主器件。

我想在 MCU 和处理器之间放置一个缓冲器。  

在 SN74AVC4T774的数据表中提到 DIR 引脚应连接到 VCCA。

由于在我的设计中 MCU 或处理器都可以是 SPI 主器件、因此我想使用 GPIO 控制改变方向、  

是否可以将3.3V 电平 GPIO 连接到 DIR 引脚以控制方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sandra:

    是的、这是可以的、因为 DIR 上的高电平表示 A 至 B、B 至 A 为低电平、谢谢。

    此致、

    Michael。