This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC02:关于器件终端完成的查询

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1405476/cd74hc02-query-on-part-terminal-finish

器件型号:CD74HC02

工具与软件:

您好!

美好的一天!!

我们可以看到以下器件可提供双端子抛光( NiPdAu / SN ),也让我知道如何订购这些零件,如果我们想要单面? E 或 SN .

请告诉我您属于哪种类型 使用锡(Sn) ? 例如、 无光泽锡、亮锡、纯锡。

CD74HC02M96
CD74HC04M96
CD74HC32M96
CD74HC74M96
CD74HC151M96
CD74HC393M96
CD74HC154M96

注意:请立即提供您的回复。

此致、

Ganesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh

    我们的器件使用了雾锡。 很遗憾、如果器件型号为双端子涂层、则您无法选择所需的涂层。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Malcolm、

    TI 的支持人员早些时候曾说、订购时、我们可以选择涂层。 我们需要什么? 请与设计和销售团队核实、并需要适当的说明。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    我咨询了营销部门、我们通常的回应是、我们无法支持基于请求的涂层类型的材料。 如果您需要 NiPdAu、我们可以提供 EP 和 G4选项。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:

    我 在数据表中看不到器件型号的 EP 和 G4后缀。 请分享这些器件的订购信息。

    此致、

    Ganesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、有任何关于这方面的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    请参阅下表:

    此致!

    Malcolm