This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:有关同电压行为的 LSF0108问题

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1408645/lsf0108-lsf0108-questions-regarding-behavior-at-same-voltage

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: LSF0101.

工具与软件:

嗨、团队、

我对 LSF0108 IC 有几个问题。
首先,我没有看到任何关于会发生什么,如果 VccA= VccB . 或者、如果电压差低于0.8V、将会发生什么情况。

第二,我是流浪的是这个模型仍然是最新的这部分:

 (/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/151/LSF0108_5F00_1MHz TSC_5F00_1V05_5F00_3V3.TSC)。   发件人:  

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1232888/lsf0108-level-translation-model?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LSF0108# 

第三、如果2个电源轨之一的启用速度比另一个电源轨快、可能会出现问题、我想问一下。 为了更精确地说明、如果首先启用了低压电源轨1V8、则在3V3电源轨之前会有较长的延迟。 是否存在大电流流过 MOSFET 体二极管和目标 IC ESD TVS 二极管的风险? (它就像1V8通过2个或更少二极管连接到 GND 一样) 这种情况下是否有可能出现问题? 或者我是否过度思考潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当差值小于0.8V 时、钳位电压可能低于 Vref_A 对于不是很快的开漏信号、这无关紧要。

    2. LSF0101具有官方的 PSpice 模型。

    3. LSF 在 I/O 引脚之间没有体二极管;该体不连接到漏极、而是连接到 GND。 只要 EN 为低电平、所有 I/O 均为高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白、