This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:VCC = 1.0V 时的 Vih/Vil 规范

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC244, SN74AUP2G125, SN74AUC1G125, SN74AUC2G125, SN74AUC125, SN74AUP1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1408173/sn74auc1g125-vih-vil-specification-at-vcc-1-0v

器件型号:SN74AUC1G125
主题中讨论的其他器件: SN74AUC2G125SN74AUC125、SN74AUC244、 SN74AUP1G125、SN74AUP2G125

工具与软件:

我发现了 SN74AUC1G125、这是一种具有输出使能功能的 tri 状态缓冲器、在 VCC = 1.0V 时可以正常工作。
但是、未描述 VCC = 1.0V 时的 Vih/Vil 规格、因此我无法确定是否可以使用它。
您能否告诉我上述条件下的规格以及类似条件下以下器件的规格?

- SN74AUC2G125.
- SN74AUC125.
- SN74AUC244
- SN74AUP1G125.
- SN74AUP2G125


例如、SN74AUC1G125规范



此致、